请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3255-Q1 主题中讨论的其他部件: TPA3255
1)根据我的测量, TPA3255-Q1在 运行时本身使用~6瓦。 是否有方法可以降低芯片的功耗以提高其效率? 无论 是否连接到任何设备,它都使用6瓦。
2)是否有更好或更高效的芯片来驱动10瓦特时的2欧姆负载? 在该水平上,芯片的效率仅为~50 %。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1)根据我的测量, TPA3255-Q1在 运行时本身使用~6瓦。 是否有方法可以降低芯片的功耗以提高其效率? 无论 是否连接到任何设备,它都使用6瓦。
2)是否有更好或更高效的芯片来驱动10瓦特时的2欧姆负载? 在该水平上,芯片的效率仅为~50 %。