This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865-Q1:IOVdd级别

Guru**** 2487075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1093729/pcm1865-q1-iovdd-level

部件号:PCM1865-Q1

大家好,

你好! 您能否帮助我们进一步解释客户的问题。  

IOVdd定义为" I/O电压的电源(通常为3.3 V或1.8 V)"。

绝对最大额定值为-0.3V至3.9V

如果在 2.5V的IOVDD下工作,这对内部1.8V LDO有何影响?

提前感谢您的参与。  

此致,

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:

    今天是TI的假期,因此对延误深表歉意。 预计下周一会有回复。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表仅建议IOVDD使用3.3V或1.8V选项。