请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1093729/pcm1865-q1-iovdd-level
部件号:PCM1865-Q1大家好,
你好! 您能否帮助我们进一步解释客户的问题。
IOVdd定义为" I/O电压的电源(通常为3.3 V或1.8 V)"。
绝对最大额定值为-0.3V至3.9V
如果在 2.5V的IOVDD下工作,这对内部1.8V LDO有何影响?
提前感谢您的参与。
此致,
乔纳森