This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:如何使用EVM板?

Guru**** 2767825 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, PPC3-EVM-MB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1097439/tas2563-how-to-use-evm-board

部件号:TAS2563
主题中讨论的其他部件: PPC3-EVM-MB

大家好,

请对此提供帮助。  

根据 用户指南,

图1:将PPC3-MB连接到PC时,会找到该设备,但ID是MB。  

图2:图中的电源指示灯显示正常。  

图3,图4:将TAS2563 EVM连接到PPC3-MB时,指示灯消失,PPC3应用程序找不到该器件。

图5:TAS2563 EVM由PPC3-MB供电,但MB不显示任何指示灯。 它是否需要为EVM增加额外的功率? 还是需要调整跳线设置?

谢谢

图1:

图2.

图3.

图4

图5.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    PPC3-EVM-MB在J12或J11上至少需要4.5V电压,您是否以这种方式为主板供电?
    请确保在主板上正确安装子卡,确保任何电源导轨与GND或电源之间没有短路。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师