您好,
我目前正在设计中使用TPA3255 D类功率放大器。 该部件在BTL输出配置中配置,LC滤波器网络是一种共模拓扑。
对于我的应用,负载是纯电阻性的,可以配置为4欧姆或8欧姆,因此在这方面我有一些灵活性。 我相信TPA3255的带宽为100kHz
我正在通过的信号范围在60kHz-80kHz之间。 鉴于我的应用具有高工作带宽,我已将TA3的 调制频率提高到600kHz。
我一直在使用TI的LC滤波器设计应用说明以及TI的Excel电子表格进行LC滤波器设计,作为我的应用的参考。
到目前为止,我 一直在尝试一阶LC滤波器设计,尝试滤除600kHz调制频率 ,但同时允许60-80kHz通过放大器
没有任何显著衰减。 遗憾的是,我尚未成功选择L和C零部件来满足这些设计目标。 给定我正在尝试放大的频率范围
对于TPA3255,我认为我必须使用二级LC滤波器设计。 但我想请求一些有关此主题的反馈,看看我的计划听起来是否合理。
谢谢你。
Sean