This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1655:输出V与I图解混淆?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1098085/opa1655-confused-output-v-vs-i-plot

部件号:OPA1655

非常漂亮的新零件,看起来像一些高速的人们可能做出的贡献-然而,这两个图解看起来很奇怪,我使用这些图解来估计参数数据库的线性输出电流条目。 通常,我设置的零输出电流电压的0.5V下降(ISC不是线性输出电流可用)不管怎样,+/-15V电源即使在零IO情况下也不支持+/-18V输出。 假设此图用于最大额定+/-18V电源,规格显示所需的0.25V余量-我将其称为RRout,但该图似乎显示18V。 这是个小问题,但图解应该标记为+/-18V supply (+/-18V电源)。 哦,我输入的是25mA线性输出,尝试读取0.5V无负载输出摆幅下降,这意味着RRout不再约  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,

    爪形曲线数据是在+/-18V的电源下获取的。

    此致,

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,

    在Chris的评论中添加,除了使用的+/-18V导轨外,您正确的是,Vout与Iout图不应在其导轨上的Iout =0 (静态条件)显示Vout。 根据OPA1655数据表中任一导轨的2k负载线性范围为500mV (AOL条件),其导轨的输出为完全饱和250mV。

    因此,在25°C时,Vout与Iout图应与 下图中蓝色所示类似。