请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA1655 非常漂亮的新零件,看起来像一些高速的人们可能做出的贡献-然而,这两个图解看起来很奇怪,我使用这些图解来估计参数数据库的线性输出电流条目。 通常,我设置的零输出电流电压的0.5V下降(ISC不是线性输出电流可用)不管怎样,+/-15V电源即使在零IO情况下也不支持+/-18V输出。 假设此图用于最大额定+/-18V电源,规格显示所需的0.25V余量-我将其称为RRout,但该图似乎显示18V。 这是个小问题,但图解应该标记为+/-18V supply (+/-18V电源)。 哦,我输入的是25mA线性输出,尝试读取0.5V无负载输出摆幅下降,这意味着RRout不再约