This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:启用HPF时的直流偏移

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1098794/pcm4220-dc-offset-with-hpf-enabled

部件号:PCM4220

TI的任何人是否可以在PCM4220/4222的4222的直流偏移上发出蜂鸣声?  我们在设计中启用了数字高通滤波器,但我们仍然看到数百个偏移量,这些偏移量因零件到零件和通道到通道而异。  我们尚未在包含HPFS的其他音频ADC中看到此问题。

这是预期行为吗? 是否可以在IC /电路级别执行任何操作以将其拆除?  如果需要,我们可以在下游添加另一个数字HPF,但如果能够在ADC本身进行处理,则会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Slocke,您好!

    Sanjay会帮你解决这个问题,但你能详细说明"几百个字"的含义吗?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我当前的测试设置中,我看到6个通道(3个双通道PCM4220)上的DC偏移介于4000和9500个计数之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送示意图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanjay。  我是在下午发送的。