Other Parts Discussed in Thread: PCM4220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM4220 TI的任何人是否可以在PCM4220/4222的4222的直流偏移上发出蜂鸣声? 我们在设计中启用了数字高通滤波器,但我们仍然看到数百个偏移量,这些偏移量因零件到零件和通道到通道而异。 我们尚未在包含HPFS的其他音频ADC中看到此问题。
这是预期行为吗? 是否可以在IC /电路级别执行任何操作以将其拆除? 如果需要,我们可以在下游添加另一个数字HPF,但如果能够在ADC本身进行处理,则会更好。