您好!
我需要您帮助排除一个运算放大器(LMV1015-25)的故障,该放大器的增益应该为16V/V,但却在衰减我的系统。 运算放大器焊接在一个小型印刷电路板(PCB)上,并通过一个更大的PCB供电(我将在下面附上图片)。 在小型印刷电路板中,我有两个输入垫(红色),通过它我可以直接提供电压输入信号(使用探头)。 小印刷电路板的输出 通过 底部层(蓝色)的电极获得。 小型PCB按照 数据表中的说明使用电阻器,电容器和3V电池供电。 电阻器的真实值为2.19kOhm,电容器的真实值为2.07uF。 我已经使用万用表确认了所有连接,并确认也为小PCB提供了电源。 而不是增益-我通过运算放大器的输出实际上被衰减(原始输入信号的0.04)。 输入信号(V峰间电压)低于数据表上指示的最大值(28mV)。 我是否错过了可以这样做的任何东西? 谢谢!
数据表: www.ti.com/.../lmv1015.pdf