This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV1015:OP-amp正在衰减信号而不是获得信号-系统似乎已正确通电

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1094438/lmv1015-op-amp-is-attenuating-signal-instead-of-gaining---system-seems-powered-properly

部件号:LMV1015

您好!

我需要您帮助排除一个运算放大器(LMV1015-25)的故障,该放大器的增益应该为16V/V,但却在衰减我的系统。 运算放大器焊接在一个小型印刷电路板(PCB)上,并通过一个更大的PCB供电(我将在下面附上图片)。 在小型印刷电路板中,我有两个输入垫(红色),通过它我可以直接提供电压输入信号(使用探头)。 小印刷电路板的输出 通过 底部层(蓝色)的电极获得。 小型PCB按照 数据表中的说明使用电阻器,电容器和3V电池供电。 电阻器的真实值为2.19kOhm,电容器的真实值为2.07uF。 我已经使用万用表确认了所有连接,并确认也为小PCB提供了电源。  而不是增益-我通过运算放大器的输出实际上被衰减(原始输入信号的0.04)。 输入信号(V峰间电压)低于数据表上指示的最大值(28mV)。 我是否错过了可以这样做的任何东西? 谢谢!

数据表: www.ti.com/.../lmv1015.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Panagiota,

    由于此设备没有太多的引脚或功能,因此没有什么需要考虑的。 您是否对输入和输出使用相同的GND参考? 可能 是设备未通过VDD电源正常通电。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设备肯定有电-我使用万用表测量来自小PCB的小电线之间的功率(也用于从设备中提取输出)。 我还确信,这些导线在小PCB和大PCB之间连接良好(使用万用表中的连接设置进行检查)。  

    至于接地-我相信我使用的是相同的输入和输出信号 (有一个接地输入板(红色)连接到接地输出板(蓝色),该板连接到其中一根小电线,然后再连接到大PCB中的接地)。 我在这里还缺少其他东西吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Panagiota,

    IC是否存在放置不正确的可能性,即旋转和输入/输出被交换? 不确定信号是否会通过。
    如前所述,在这样的设备上,不应该有太多可以更改的内容。 我将尝试检查以前是否存在类似部件的类似问题。 您是否尝试过不同的部件或所有测试都只在一台设备上进行?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    我测试了3种不同的设备,它们都有类似的问题。 我目前不在实验室继续测试-但我认为我的下一步是尝试使用不同的电源进行测试(但我不确定这会有什么变化)。 我不是在这些PCB上填充设备的人,但我假设如果设备门户被翻转,我将不会获得输出。 如果您知道其他任何人对此设备有类似问题或与此设备类似的问题,请告诉我。

    谢谢你。

    最佳,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    便士,

    您还可以尝试取下输出电容器吗? 这只会影响输出信号的偏移,但希望检查这是否可能存在某种关联。
    我会告诉您以前的体验是否有任何发现。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    很抱歉回复延迟-我不在城里。 我有一个简短的问题:我在设备的数据表中看到有Cin (输入电容)和Zin (输入阻抗)值。 这是否意味着在我提供10mV (20mV峰间电压)的输入电压时,在运算放大器的输入端子(输入接地)上至少应有一个2pF电容器? 到目前为止,我没有在其输入端连接任何设备,我只有两个探针直接向端子提供电压。

    最佳,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny:

    这不是将输入电容器连接到GND的要求。尽管您可以添加串联交流耦合盖作为从电源上移除任何直流电的一般良好做法。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师