This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM624-Q1:写入R/W和R寄存器

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1098255/pcm6240-q1-writing-to-a-r-w-and-r-register

部件号:PCM624-Q1

各位专家,您好!

我们有一个客户关于如何写信给地址的问题:

  1. 例如,某些寄存器具有R/W和R共存,在写入时需要写入R寄存器。
    是否可以写入读取寄存器位?
  2. 在问题1之后,我们在写入读寄存器时是否有限制?
    例如,上例中的位7必须是默认值(0),或者可以是0或1?

谢谢!
马沙鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masaru:

    R/W的位将在您选择时被覆盖。 R位不会被设计人员更改。 有时这些保留位是无害的,有时它们包含关键的配置信息。 实际上,它们可能会被覆盖,但应保留其默认值(在您的示例中为0)。  

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff,

    感谢您的回复。 如果我们还有其他问题,我会跟进一次。

    此致,
    马沙鲁