请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM624-Q1 各位专家,您好!
我们有一个客户关于如何写信给地址的问题:
- 例如,某些寄存器具有R/W和R共存,在写入时需要写入R寄存器。
是否可以写入读取寄存器位?
- 在问题1之后,我们在写入读寄存器时是否有限制?
例如,上例中的位7必须是默认值(0),或者可以是0或1?
谢谢!
马沙鲁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家,您好!
我们有一个客户关于如何写信给地址的问题:

谢谢!
马沙鲁