This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:设计音频接口。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107, TAS2563, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1102029/tlv320aic3107-designing-an-audio-interface

部件号:TLV320AIC3107
主题中讨论的其他部件: TAS2563TAS2505

大家好,
我想在我们的语音数据输出设计中包括一个扬声器。
我对音频接口不熟悉。
我有一个控制器,需要将编解码器/音频放大器连接到该控制器。
我们正在使用的控制器具有
1)。  一个IC间声音(I2S)接口
2)。  两个脉冲密度调制(PDM)到脉冲代码调制(PCM)解码器通道。

我正在播放的演讲者是 SP-2003-7
扬声器的阻抗为8欧姆
扬声器的额定功率为800mW,最大功率为1W。

音频数据将存储在通过QSPI连接到MCU的闪存中。
音频格式可以是MP3格式或波形格式。
1)。 我是否需要在我的应用程序中使用编解码器?
2)。 如果是,编解码器的输入是什么?  
IC TLV320AIC3107是一款具有集成D类音频放大器的编解码器。
因此,如果我的理解正确,扬声器可以直接连接到扬声器。
 TLV320AIC3107的输入也是I2S。 所以我希望我可以通过I2S接口将我的控制器连接到编解码器。
某些音频放大器(如 TAS2563)还具有一个I2S接口,可连接到MCU的I2S总线。
 TAS2563是D类音频放大器。
3)。 那么编解码器和音频放大器之间有什么区别呢?
4)。 是否可以 在我的项目中使用TAS2563这样的音频放大器?

我的设计中还包含一个麦克风。
SPK0641HT4H-1 是使用的麦克风,麦克风具有PDM输出。
5)。 是否可以使用 TAS2563的PDM连接麦克风?
因此捕获的音频数据必须传递到MCU。
6)。  驾驶员和 扬声器的功率之间的关系是什么。 它们是否需要相同或?还是需要  输出功率高于 扬声器输出功率的扬声器
我的产品是电池供电的设备(2.7V至4.2V)。 MCU是3.3V I/O逻辑MCU。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    从上面的描述来看,TAS2563是要使用的部分,而不是编解码器。  

    编解码器是指具有模拟输入和输出的情况,但由于您的输入是数字MIC TAS2563是正确的选择。

    您需要能够驱动外部扬声器的输出驱动器,而TAS2563能够驱动1W扬声器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    感谢您的回复。
    是否可以使用音频D类放大器(如 TAS2563 )播放MP3或波形格式的语音数据?
    如果格式由主控解码并通过I2S传输,则主控的头痛程度会高得多,是否有其他解决办法可以使用?
    如果音频接口是区分编解码器和D类音频放大器的唯一标准,则芯片 TAS2505是D类音频放大器,具有I2S接口和模拟MIC。 请您解释一下。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS2563将获取I2S格式的数据并将其发送到D类输出,您需要一台将音频转换为I2S的主机。

    我认为您提到您有支持I2S的控制器。

    音频接口(如I2S)是数字接口,D类是音频放大器,TAS2505只需将模拟输入直接转换为模拟输出。 编解码器是编码解码器或ADC和DAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    感谢您的回复。
    因此,如果我的理解正确,当我们有模拟/音频输入转换为I2S格式时,就会使用编解码器。
    由于音频放大器 TAS2563 只有I2S输入要转换为模拟/音频信号,因此也可以称为编解码器,但不能将模拟/音频输入数字化。
    像 SPK0641HT4H-1这样的MIC 必须具有编解码器,因为它将音频/模拟信号转换为数字信号(I2S,PCM,PDM)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS2563不是编解码器,而是支持PDM和I2S数字输入的智能放大器。 SPK0641HT4H-1是输出PDM数据的DMIC。