主题中讨论的其他部件: TAS2563, TAS2505
大家好,
我想在我们的语音数据输出设计中包括一个扬声器。
我对音频接口不熟悉。
我有一个控制器,需要将编解码器/音频放大器连接到该控制器。
我们正在使用的控制器具有
1)。 一个IC间声音(I2S)接口
2)。 两个脉冲密度调制(PDM)到脉冲代码调制(PCM)解码器通道。
我正在播放的演讲者是 SP-2003-7
扬声器的阻抗为8欧姆
扬声器的额定功率为800mW,最大功率为1W。
音频数据将存储在通过QSPI连接到MCU的闪存中。
音频格式可以是MP3格式或波形格式。
1)。 我是否需要在我的应用程序中使用编解码器?
2)。 如果是,编解码器的输入是什么?
IC TLV320AIC3107是一款具有集成D类音频放大器的编解码器。
因此,如果我的理解正确,扬声器可以直接连接到扬声器。
TLV320AIC3107的输入也是I2S。 所以我希望我可以通过I2S接口将我的控制器连接到编解码器。
某些音频放大器(如 TAS2563)还具有一个I2S接口,可连接到MCU的I2S总线。
TAS2563是D类音频放大器。
3)。 那么编解码器和音频放大器之间有什么区别呢?
4)。 是否可以 在我的项目中使用TAS2563这样的音频放大器?
我的设计中还包含一个麦克风。
SPK0641HT4H-1 是使用的麦克风,麦克风具有PDM输出。
5)。 是否可以使用 TAS2563的PDM连接麦克风?
因此捕获的音频数据必须传递到MCU。
6)。 驾驶员和 扬声器的功率之间的关系是什么。 它们是否需要相同或?还是需要 输出功率高于 扬声器输出功率的扬声器?
我的产品是电池供电的设备(2.7V至4.2V)。 MCU是3.3V I/O逻辑MCU。