This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:关于PCM5122测量图的问题...

Guru**** 2766985 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1100844/pcm5122-questions-about-pcm5122-measured-charts

部件号:PCM5122

尊敬的先生:

我对 PCM5122 THD+N和SNR图表有一些疑问!

以下是THD+N和SNR的图表。

请帮我提供一些建议。

谢谢。

1. THD+N:  

   

 -> THD+N实际上是什么?  大约50dBV+ 5.9dBV?

信噪比:  

 -> 为什么波形如此奇怪? 是否有 改进的建议?  

 -> SNR有多少dB? -(50+5)dBV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter,您好,如果您在AP中设置错误,很容易得到奇怪的结果。 如果我要对特定输入级别和频率进行抽查,请使用以下设置并阅读THD+N 您可以扫描它以获取各种输入级别,并绘制给定频率的THD图。 以下是为1kHz,-1dbFS 输入的THD设置,在这种特定情况下,如果为THDN,则为-89dB

    SNR测量本质上 与DR测量非常相似,具有一个定义特征:在  动态范围内,测量信号最强与最弱的比率,而   对于(SNR),测量系统中给定信号与噪声的比率。

    • 动态范围在下端受 系统噪音的限制,在上端受 最大信号不失真的显示水平的限制 (如上所述,1 % THD被假定为测量的标准水平)
    • 当存在最大可能幅度的信号时,SNR等于动态范围;当 存在较小的信号时,SNR小于动态范围。

     在理想条件下,动态范围预测可获得的最大SNR: 如果系统的动态范围为100 dB, 0 dBFS的信号 将产生100 dB的SNR, -20 dBFS的信号  将产生80 dB的SNR。

    对于SNR,请尝试调整FFT的设置,您可以使用以下示例作为起点。

    我希望它能帮助您设置AP并获得 所需的测量值。

    此致

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    下面是使用EVM进行测试的图表。

    从图表中可以看到它们有什么价值?

    谢谢。

    1. THD+N:  

    信噪比:

    3.动态范围:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter,您好,您可以从THD+N窗口中抽查值, 该特定输入和频率的图表应与您的数字匹配。

    例如,在您的第一个读数上,您有THD=-THD 87.596 ,因此 当您扫描20到20K的THD vs freq  并绘制X-Y时 ,您应该在87.596 图形上读取-99kHz的值。 可能您的设置仍有问题。

    为了计算动态范围,我们需要进入  FFT函数。  。

    • 在数字分析仪面板中,选择FFT频谱分析仪。 设置其他参数,如下所示。
    • 将数字发生器的振幅设置为- 3.141 (这将产生 我们需要用于此特定IC的1 % THD)。 您的值可能不同。
    • 按F4,它将此值写入模拟分析仪的DBR A中作为参考。
    • 现在,在数字分析仪中将信号的振幅更改为-60dB,然后再次打开输出。  
    • 在  模拟 分析器中将振幅更改为频段抑制 ,以删除-60dB音调;您读取的值是 -60dB输入的噪声级别。

    从-1dbFS输入的读数中减去此读数(-88.7dB),即DR。  请记住,这 是一个多步骤过程。

    对于SNR,请记住 FFT分箱对噪声级别的影响是10log M/2,其中M是FFT分箱的数量。 因此,对于 FFT=3.2768万 , 它将噪声级别提高了10xlog (3.2768万/2)=42dB

    模拟分析仪的基本噪声级别为88dB,因此88+42=130dB是我们应该在THD+N与频率图中看到的噪声级别。

    AP网站在其网站上也有多个示例和文件。 如果您需要更深入的了解,也可以参考他们的网站。

    此致,

    Arash