This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:低电压时削波

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1101022/opa1632-clipping-at-low-voltage

部件号:OPA1632

您好!

我使用OPA1632放大来自麦克风的信号。 由于我现在只测试电路,放大器配置了2的增益。 我正在使用+-12耗材。

我的问题是放大器在1 V输出时正在裁剪部分信号。

使用非反向输入端的1,25 V单端输入,我获得了此输出(Vout+为黄色,Vout-为蓝色):

我的电路是(R1和R2在主板上为100k):

我已经在另一个板上使用了相同的电路,不同的是Vocm没有连接到GND,而是连接到CM电压,没有问题。

如有任何帮助,我将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vinicius:  

      使用+/-12V电源配置时,将VCM连接到GND将为您提供最佳的结果,正如您所做的那样。  

      您是否在填充的MicA0+和JP1输入处应用+/-1.25V sin波?

    谢谢!
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是我的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vinicius:

     感谢您的确认。 我真的看不到你的电路有任何问题。 我建议降低电阻值,因为高值电阻器与放大器的输入阻抗+偏置电流相互作用。 但这并不是强制性的。  

     您是否正在使用低电容探针在放大器的输出端进行探测? 此外,是否有任何与Pot0OUT,Pot1Out,Pot0IN和Pot1IN的连接?

    谢谢!

    Sima