https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1101022/opa1632-clipping-at-low-voltage
部件号:OPA1632您好!
我使用OPA1632放大来自麦克风的信号。 由于我现在只测试电路,放大器配置了2的增益。 我正在使用+-12耗材。
我的问题是放大器在1 V输出时正在裁剪部分信号。
使用非反向输入端的1,25 V单端输入,我获得了此输出(Vout+为黄色,Vout-为蓝色):

我的电路是(R1和R2在主板上为100k):

我已经在另一个板上使用了相同的电路,不同的是Vocm没有连接到GND,而是连接到CM电压,没有问题。
如有任何帮助,我将不胜感激。
谢谢!