This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:TDM8

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1101331/pcm6360-q1-tdm8

部件号:PCM6360-Q1
主题中讨论的其他部件:TAS6424E-Q1TAS6424E

大家好,

我们的客户问题之一:

在设计TDM接口时,我想与TAS6424E-Q1共享FS/BCLK,以便连接到DSP。 TAS6424E配置为TDM8 48K。 PCM6360是否支持相同的配置?

我在数据表上看到以下叙述:

帧中的比特时钟周期数必须能够容纳具有编程数据字长度的多个设备活动输出通道。  

此处是指 帧中的比特时钟周期数必须等于  输出通道和数据字长度?的乘积

  以上屏幕截图中的数字8是否不正确? 应该是6?

此致,

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!

    设备只有6个信道。 但是,您可以配置时钟,使信道/插槽7和8显示在帧中但为空。

    注释不是指乘法。 这是说您的BCLK必须有足够的周期来支持帧中需要的任意多个信道,具体取决于文字长度:BCLK = FS *#channels * length = 48K * 8 * 32 = 12.288 MHz。

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    您的意思是PCM6360可以支持上述配置吗? 请您确认一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!

    是,设备可以支持TDM8

    此致,

    Jeff