请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1101331/pcm6360-q1-tdm8
部件号:PCM6360-Q1主题中讨论的其他部件:TAS6424E-Q1, TAS6424E
大家好,
我们的客户问题之一:
在设计TDM接口时,我想与TAS6424E-Q1共享FS/BCLK,以便连接到DSP。 TAS6424E配置为TDM8 48K。 PCM6360是否支持相同的配置?

我在数据表上看到以下叙述:
帧中的比特时钟周期数必须能够容纳具有编程数据字长度的多个设备活动输出通道。
此处是指 帧中的比特时钟周期数必须等于 输出通道和数据字长度?的乘积

以上屏幕截图中的数字8是否不正确? 应该是6?
此致,
罗艾米