Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
大家好,
我有一 个客户设计TAS2563,并且有一些设置问题。
目前,他们正在加载编解码器驱动程序,但因为他们没有 CPU-DAI,所以无法使用探测函数。
CAM是否可以 在没有CPU-DAI绑定的情况下使编解码器驱动程序工作?
另一个问题是,PPC3生成的bin文件是否设置为 仅用于寄存器?
还是在编解码器中为其他设置设置了bin文件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Len:
bin文件意味着只能由终端系统上的驱动程序使用,它不能加载到PPC3中。
PPC3只能加载可以加载到I2C监视器的项目文件或cfg脚本。
默认的PPC3设置应该能够初始化设备,尽管必须对扬声器进行特征参数设置,以使扬声器保护算法正常运行。 测试TAS2563基本功能的一种方法是使用ROM模式:


此致,
Ivan Salazar
应用工程师
您好,Len:
以下是我从团队收到的一些反馈:
"
请帮助确认操作系统Linux?
平台?
对于Linux音频架构(即alsa),Tas2563不能注册为独立的编解码器,
它只是一个从属模式的智能卡,其工作方式取决于外部的咔嗒声。
另外,DAI表示数字音频接口,如果没有CPU-DAI绑定,系统将无法创建
音频驱动程序节点,因此tas2563驱动程序无法正常工作。
"
此致,
Ivan Salazar
应用工程师