This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:是否使编解码器驱动程序在没有CPU-DAI绑定的情况下工作?

Guru**** 2782035 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1098522/tas2563-make-the-codec-driver-work-without-cpu-dai-binding

部件号:TAS2563

大家好,

我有一 个客户设计TAS2563,并且有一些设置问题。

目前,他们正在加载编解码器驱动程序,但因为他们没有 CPU-DAI,所以无法使用探测函数。

CAM是否可以 在没有CPU-DAI绑定的情况下使编解码器驱动程序工作?

另一个问题是,PPC3生成的bin文件是否设置为 仅用于寄存器?  

还是在编解码器中为其他设置设置了bin文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Len:

    关于驱动程序问题,我必须与目前正在度假的一些同事进行核对。 他们一回到办公室,我就会收到一些反馈。

    bin文件包含基于PPC3调谐的所有寄存器设置,这包括“调谐和音频处理”和“设备控制”的内容。 TAS2563的所有配置都必须加载到寄存器上。 "编解码器的其他设置"是什么意思?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    感谢您的快速回复。

    我想我得到了“寄存器上的唯一设置”部分。

    另一个问题是,客户是否可以在PPC3上加载bin文件? 或者PPC3是否只能加载项目文件?

    我们是否有 可向客户提供的TAS2563QFN EVM参考PPC3文件?

    此致,

    长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Len:

    bin文件意味着只能由终端系统上的驱动程序使用,它不能加载到PPC3中。
    PPC3只能加载可以加载到I2C监视器的项目文件或cfg脚本。

    默认的PPC3设置应该能够初始化设备,尽管必须对扬声器进行特征参数设置,以使扬声器保护算法正常运行。 测试TAS2563基本功能的一种方法是使用ROM模式:

    • 要加载ROM模式,请转至Device Control (设备控制)面板,然后从右上角的列表中选择ROM Mode (ROM模式),然后单击Apply (应用)
    • 或者,您可以通过End System Integration (终端系统集成)生成配置文件,然后在Application (应用程序)列表中选择ROM Mode (ROM模式)

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    关于"使编解码器驱动程序在没有CPU-DAI绑定的情况下工作"此问题,客户仍然不能让驱动程序工作。

    那么,是否有任何方法可以让驱动程序在不 进行CPU-DAI绑定的情况下工作?

    此致,

    长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Len:

    以下是我从团队收到的一些反馈:

    "  

    请帮助确认操作系统Linux?

    平台?

    对于Linux音频架构(即alsa),Tas2563不能注册为独立的编解码器,

    它只是一个从属模式的智能卡,其工作方式取决于外部的咔嗒声。

    另外,DAI表示数字音频接口,如果没有CPU-DAI绑定,系统将无法创建

    音频驱动程序节点,因此tas2563驱动程序无法正常工作。

    "

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师