请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC23B 您好,
3.3 .2.1 中有关 TLV320AIC23B的实际采样频率功能的注释使客户有点困惑。 根据此注释,它看起来似乎意味 着即使他配置了8kHz
采样率(SR3:SR2:SR1:SR0 = 0011), 但他仍能达到8.021 Khz采样率? 但测试结果如下:如果他获得8.021Khz采样率,则应配置 SR3:SR2:SR1:SR0 = 1011。 如果 配置 了SR3:SR2:SR1:SR0 = 0011,则 达到8kHz。也就是说,配置应遵循此表,不需要有类似这样的注释, 因此表底部的注释会使人感到困惑, 需要再次确认。

此致
凯林