This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC23B:TLV320AIC23B采样率设置

Guru**** 2483985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1103012/tlv320aic23b-tlv320aic23b-sample-rate-settings

部件号:TLV320AIC23B

您好,

3.3 .2.1 中有关 TLV320AIC23B的实际采样频率功能的注释使客户有点困惑。 根据此注释,它看起来似乎意味 着即使他配置了8kHz

 采样率(SR3:SR2:SR1:SR0 = 0011), 但他仍能达到8.021 Khz采样率?  但测试结果如下:如果他获得8.021Khz采样率,则应配置 SR3:SR2:SR1:SR0 = 1011。 如果 配置 了SR3:SR2:SR1:SR0 = 0011,则 达到8kHz。也就是说,配置应遵循此表,不需要有类似这样的注释,  因此表底部的注释会使人感到困惑, 需要再次确认。  

此致

凯林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kailyn:

    区别在于BOSR位。 在您共享的表的正上方,您应该会看到BOSR位控制着不同的超额采样比率。 这会导致采样频率略有不同。 本说明旨在阐明为什么这些奇数频率可用。

    此致,

    Jeff