This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106是否可以绕过LINE2RM,LINE2RP至LEFT_LOP,LEFT_LOM?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1102688/can-the-tlv320aic3106-bypass-the-line2rm-line2rp-to-the-left_lop-left_lom

主题:TLV320AIC3106中讨论的其它部件

您好,专家

我们计划通过 TLV320AIC3106设备进行耳机到AUX-IN (差分模式)回送测试。 我的问题如下:

我们是否可以将HP_LEFT连接到 LINE2RP针脚; 将HP_RIGHT连接到 LINE2RM针脚; 将LEFT_LOP连接到AU_VIN1_P; 将LEFT_LOM连接到 AU_VIN1_N? 下面是环回方框图。

巴西

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的HP输出是立体声,您要连接的线2是差分,线3可能是您要连接的HP立体声。 确保它们在输入电平内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的回复。 我在原理图中看不到Line3接口。 您能否指出Line3是哪一个针脚? 谢谢!

    巴西

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与MIC3相同。