请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题:TLV320AIC3106中讨论的其它部件您好,专家
我们计划通过 TLV320AIC3106设备进行耳机到AUX-IN (差分模式)回送测试。 我的问题如下:
我们是否可以将HP_LEFT连接到 LINE2RP针脚; 将HP_RIGHT连接到 LINE2RM针脚; 将LEFT_LOP连接到AU_VIN1_P; 将LEFT_LOM连接到 AU_VIN1_N? 下面是环回方框图。

巴西
Kevin