请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424E-Q1 您好!
在我们的应用中、最大输出为25W*4通道(负载:4Ω Ω)。 电感器饱和电流应大于3.5A,电感器温度上升电流又如何? 如何计算?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在我们的应用中、最大输出为25W*4通道(负载:4Ω Ω)。 电感器饱和电流应大于3.5A,电感器温度上升电流又如何? 如何计算?
是的、我可以从图中找到饱和电流和温升电流规格。 当 AMP 的最大功率(每个4Ω 通道为25W)输出时、我还应评估该规格是否符合应用要求。
在我看来, 流经电感器的峰值电流应该是 SQRT (25/4)*1.414=3.5A,所以电感器饱和电流技术规格应该>3.5A。 流经电感器的 RMS 电流应为 SQRT (25/4)=2.5A。 因此温度上升电流规格应大于2.5A。 是这样吗?