This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:输出电感器电流

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1109713/tas6424e-q1-output-inductor-current

器件型号:TAS6424E-Q1

您好!

在我们的应用中、最大输出为25W*4通道(负载:4Ω Ω)。 电感器饱和电流应大于3.5A,电感器温度上升电流又如何? 如何计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ying、

    饱和电流和温升的电感属性应显示在电感器的数据表中。  请勿查看表、而是查看两种规格的图。  数据表中应该可以随时获取此信息。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以从图中找到饱和电流和温升电流规格。 当 AMP 的最大功率(每个4Ω 通道为25W)输出时、我还应评估该规格是否符合应用要求。

    在我看来, 流经电感器的峰值电流应该是 SQRT (25/4)*1.414=3.5A,所以电感器饱和电流技术规格应该>3.5A。 流经电感器的 RMS 电流应为 SQRT (25/4)=2.5A。 因此温度上升电流规格应大于2.5A。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ying、

    你是对的。

    此致、
    Gregg Scott