Other Parts Discussed in Thread: OPA1612, OPA1602
主题中讨论的其他器件:OPA1612、


在上述情况下工作、芯片烧烫、任何错误?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hui、
OPA1602/OPA1612有源滤波器电路可能存在电路连接问题。
OPA1602 U6.2的输出似乎与 U4.2的输出短路、U6.1的输出通过一系列0欧姆电阻分流器与 U4.1的输出短路。 例如、R35、R51、R49是 U6.2和 U4.2输出之间的上部路径。 U6.1和 U4.1输出之间有一个类似的0欧姆电阻器。
运算放大器输出本质上是非常低的阻抗电压源。 如果两个输出短接在一起的运算放大器具有不同的输出失调电压电平(Voso)、则与将一个电压源连接到另一个电压源相同。 由于它们处于不同的电压、一个输出将尝试向另一个输出提供尽可能多的电流。 这可能导致它们之间的最大输出电流。 与静态条件相比、该高电流会极大地增加运算放大器的功率耗散。 它们会过度加热。
检查您的有源滤波器设计、确保您不会同时将运算放大器输出短接在一起。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
您好、CaoHui、
查询已得到回复并解决、请参阅以下链接。
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond