This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1602:OPA1602、OPA1612高温燃烧

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1612, OPA1602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1108525/opa1602-opa1602-opa1612-burning-hot

器件型号:OPA1602
主题中讨论的其他器件:OPA1612

在上述情况下工作、芯片烧烫、任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    OPA1602/OPA1612有源滤波器电路可能存在电路连接问题。  

    OPA1602 U6.2的输出似乎与 U4.2的输出短路、U6.1的输出通过一系列0欧姆电阻分流器与 U4.1的输出短路。 例如、R35、R51、R49是 U6.2和 U4.2输出之间的上部路径。  U6.1和 U4.1输出之间有一个类似的0欧姆电阻器。

    运算放大器输出本质上是非常低的阻抗电压源。 如果两个输出短接在一起的运算放大器具有不同的输出失调电压电平(Voso)、则与将一个电压源连接到另一个电压源相同。 由于它们处于不同的电压、一个输出将尝试向另一个输出提供尽可能多的电流。 这可能导致它们之间的最大输出电流。 与静态条件相比、该高电流会极大地增加运算放大器的功率耗散。 它们会过度加热。

    检查您的有源滤波器设计、确保您不会同时将运算放大器输出短接在一起。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、

    实际上、R35、R51/ R36 R52未焊接在此电路上、因此不存在输出短路情况。  

    但是,修剪热仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    感谢您的回复,我知道原因,反馈电容在错误的情况下连接,如 C8、C9、C12、C13等。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    好的、我很高兴您发现了问题。 我不知道电容器会产生什么问题、但 由于运算放大器变得非常热、因此它们可能会振荡。 振荡的运算放大器可能会导致电流远高于正常值。

    解决电容器问题后、让我们知道 OPA1602/1612有源滤波器电路 的运行温度是否低得多。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该滤波器设计基于多路反馈拓扑、  

    但是,此设计的反馈电容在 R3之前连接,这是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CaoHui、  

    查询已得到回复并解决、请参阅以下链接。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1108856/opa2211a-using-opa2211a-optimzie-active-filter-design-based-on-opa211-single-channel-filter-deisgn------ 双通道滤波器设计 n/4111075#4111075

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond