This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:IN1_L 和 IN1_R 旁路的奇怪混合行为

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1108373/tlv320aic3204-strange-mixing-behavior-with-in1_l-and-in1_r-bypass

器件型号:TLV320AIC3204

我正在测试 slaa557 4.0.1中的示例 DAC 脚本"48ksps 采样率和高性能的立体声 DAC 回放"

DAC 器件工作正常、但如果我还将信号连接到 IN1_L 或 IN1_R、它会混合(有一些失真)到 HPL 和 HPR。  它也发生在 IN2_L 和 IN2_R 上、但它更安静。

我不明白为什么会发生这种情况、因为路由寄存器0x0c 和0x0d 设置为0x08、其中仅获取 DAC 输出。

我讨厌猜测芯片损坏或路由被炒掉、但我看不到其他解释。  (当然、这是一项初始测试)

这是我的配置脚本、与 TI 文档中的内容相同、只是我明确地没有将输入信号路由到 ADC。

0x00、0x00、
0x01、0x01、
0x0B、0x81、
0x0C、0x82、
0x0D、0x00、
0x0E、0x80、
0x1b、0x10、
0x3c、0x08、
0x00、0x01、//页1
0x01、0x08、
0x02、0x00、
0x7B、0x01、
0x14、0x25、
0x0A、0x00、
0x0C、0x08、
0x0D、0x08、
0x03、0x00、
0x04、0x00、
0x10、0x00、
0x11、0x00、
0x09、0x30、
//已添加
0x34、0x00、
0x36、0x00、
0x37、0x00、
0x39、0x00、
//暂停?
0x00、0x00、
0x3F、0xd6、
0x40、0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    这很奇怪。 如果旁路路径以某种方式连接、您还可以尝试设置0x16和0x17来将其静音吗?

    此致、

    Jeff