我正在测试 slaa557 4.0.1中的示例 DAC 脚本"48ksps 采样率和高性能的立体声 DAC 回放"
DAC 器件工作正常、但如果我还将信号连接到 IN1_L 或 IN1_R、它会混合(有一些失真)到 HPL 和 HPR。 它也发生在 IN2_L 和 IN2_R 上、但它更安静。
我不明白为什么会发生这种情况、因为路由寄存器0x0c 和0x0d 设置为0x08、其中仅获取 DAC 输出。
我讨厌猜测芯片损坏或路由被炒掉、但我看不到其他解释。 (当然、这是一项初始测试)
这是我的配置脚本、与 TI 文档中的内容相同、只是我明确地没有将输入信号路由到 ADC。
0x00、0x00、
0x01、0x01、
0x0B、0x81、
0x0C、0x82、
0x0D、0x00、
0x0E、0x80、
0x1b、0x10、
0x3c、0x08、
0x00、0x01、//页1
0x01、0x08、
0x02、0x00、
0x7B、0x01、
0x14、0x25、
0x0A、0x00、
0x0C、0x08、
0x0D、0x08、
0x03、0x00、
0x04、0x00、
0x10、0x00、
0x11、0x00、
0x09、0x30、
//已添加
0x34、0x00、
0x36、0x00、
0x37、0x00、
0x39、0x00、
//暂停?
0x00、0x00、
0x3F、0xd6、
0x40、0x00