请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM2912A 主题中讨论的其他器件:PCM2912
您好、先生、
在我们的应用中、环境工作温度范围为-40°C 至80°C。 但 PCM2912A 部件的额定温度仅为-25°C 至85°C。 我们想了解它在-40°C 下运行时的影响吗? 您可以分享更多详细信息吗?
谢谢你
约翰·约翰逊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.