This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:工作温度范围

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1106577/pcm2912a-operating-temperature-range

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件:PCM2912

您好、先生、

在我们的应用中、环境工作温度范围为-40°C 至80°C。 但 PCM2912A 部件的额定温度仅为-25°C 至85°C。 我们想了解它在-40°C 下运行时的影响吗? 您可以分享更多详细信息吗?

谢谢你

约翰·约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试看看我们是否有这方面的资料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了这个。这是一个旧器件、没有设计或特性数据可帮助我们在超过指定温度范围时确定组件行为。 因此、我们建议不要在数据表规格之外操作器件。 这可能会导致功能/可靠性问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    谢谢、您能在下面澄清一下问题吗?

    由于这是旧器件、 TI 是否有替代新器件? 我们的要求是简单的"用于单声道音频输出且支持-40°C 至85°C 的 USB 音频编解码器器件"?

    谢谢、

    约翰·约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的所有器件均支持-25度的工作温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否澄清一下、 您曾说过、如果我们在-40°C 温度下运行器件、则会出现"功能/可靠性问题"、这是否意味着器件根本无法正常工作或某些器件能够正常工作、而其他器件无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在该温度下没有测量数据。 因此,我们不能肯定地对业绩作出评论。 在超出温度规格的情况下运行可能会导致器件发生故障或无法以数据表性能运行。