This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:串行音频数据格式

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1105817/pcm6240-q1-serial-audio-data-format

器件型号:PCM6240-Q1

大家好、

我对该器件的串行音频输出格式有疑问。  

我计划将其用作从模式。  

该器件是否在没有 MCLK 输入的情况下运行? 仅 SoC 提供 BCLK 和 FSYNC。

例如... CLK_SRC 寄存器设置 DIS_PLL_SLV_CLK_SRC [B7]= 0d (BCLK 用作音频根时钟源)  

2.参见图24。 TDM 模式标准协议时序(TX_OFFSET=0)图、FSYNC 持续时间似乎最小为1 BCLK 脉冲。

在 TDM 模式下、是否存在 FSYNC 脉冲的最短和最长持续时间?  

只要在下一个 FSYNC 周期前下降到低电平、FSYNC 高电平脉冲的持续时间就没有关系?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    我们将尽快查看此查询。 很抱歉、我们团队中的大多数人目前都不在办公室。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     该芯片应作为具有 BCLK 和 FSYNC 输入的从器件以自动时钟设置方式运行。 必须遵守数据表表表表表6 (第35页)中显示的 BCLK/FSYNC 比率。

    "CLK_SRC 寄存器设置 DIS_PLL_SLV_CLK_SRC [B7]= 0d (BCLK 用作音频根时钟源)"

    以上陈述正确

    该图建议 Fsync 保持高电平的时间至少为一个 bck 周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    FYSNC 信号的最长持续时间高于多长时间?

    只要在下一帧之前它变低、任何长度都是可以的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从数据表中,我看到 FSYNC 的上升沿开始时隙零传输。

    只要我们在下一帧之前降低电平、应该可以有任何长度