请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5825M 我们的产品中的 TAS5825M 存在一个不一致的问题。 其中有3个放大器。
有时、由于没有明显的原因、放大器无法启动。 我们似乎可以通过检查芯片 ID 来发现没有启动。
kΩ 未 kΩ 的放大器具有4.32k Ω 电阻器、而不是4.7k Ω 电阻器。 我们怀疑这可能是问题所在、但数据表中没有关于引脚8 (ADR)上的寻址电阻容差的信息。
ID 电阻器的容差是多少?