This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:I2C 地址的电阻容差

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1106229/tas5825m-resistance-tolerance-for-i2c-address

器件型号:TAS5825M

我们的产品中的 TAS5825M 存在一个不一致的问题。 其中有3个放大器。

有时、由于没有明显的原因、放大器无法启动。 我们似乎可以通过检查芯片 ID 来发现没有启动。

kΩ 未 kΩ 的放大器具有4.32k Ω 电阻器、而不是4.7k Ω 电阻器。 我们怀疑这可能是问题所在、但数据表中没有关于引脚8 (ADR)上的寻址电阻容差的信息。

ID 电阻器的容差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    5%更适合 ID 电阻。

    谢谢

    Jesse