请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1105236/tas5634-over-current-protection
器件型号:TAS5634大家好、
我的客户 在实施 TAS5634时遇到问题。他们正在使用此器件开发低音炮、但无法获得完整输出。 具体而言、过流保护所涉及的电平低于数据表中所示的电平。 它们也使用了其他配置、但在本次讨论中、它们使用的是56.5V 电源轨和5 Ω 负载。 根据数据表(第7.3节)、这些条件是可以接受的。 根据第8.3.4节中的指南、OC_ADJ 电阻为27k。 根据这些指导原则、过流保护应采用14A 电流保护、但在放大器关断之前、我们不能从放大器中获得任何高于10.5-11A 的电流。 过热保护没有启用、当产生超过11A 的瞬时峰值电流时、关断立即生效。
您是否有任何想法导致此问题的原因和/或我们可以采取哪些措施来实现满输出?
热情、
康妮