This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634:过流保护

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1105236/tas5634-over-current-protection

器件型号:TAS5634

大家好、

我的客户 在实施 TAS5634时遇到问题。他们正在使用此器件开发低音炮、但无法获得完整输出。  具体而言、过流保护所涉及的电平低于数据表中所示的电平。  它们也使用了其他配置、但在本次讨论中、它们使用的是56.5V 电源轨和5 Ω 负载。  根据数据表(第7.3节)、这些条件是可以接受的。  根据第8.3.4节中的指南、OC_ADJ 电阻为27k。  根据这些指导原则、过流保护应采用14A 电流保护、但在放大器关断之前、我们不能从放大器中获得任何高于10.5-11A 的电流。  过热保护没有启用、当产生超过11A 的瞬时峰值电流时、关断立即生效。

您是否有任何想法导致此问题的原因和/或我们可以采取哪些措施来实现满输出?

热情、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、康妮。

    PVDD 为56.5V、负载为5 Ω、因此理论最大输出电流为56.5/5=11.3A。 因此、我认为11A 最大输出电流是正常的、关于关断问题、我有一些问题需要确认:

    1. 您使用哪种模式、BTL 或 PBTL 模式?
    2. 您能否观察 FAULT 引脚 OTW 引脚以确保它是什么特定的故障?  
    3. 您能否观察削波引脚以确保其正常、或者是否设置了削波后的芯片关断?

    此致。

    魏秋。