请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1104812/tas6424e-q1-emi-and-effeciency
器件型号:TAS6424E-Q1主题中讨论的其他器件: TAS6424-Q1、 TAS6424E
您好!
我们的客户计划将 TAS6424E-Q1用于下一个项目。 以下是一些不在数据表中的问题。
1 EVM 上的 TAS6424-Q1和 TAS6424E-Q1的 EMI 水平有何差异?
#2 在 TAS6424E 数据表中、图7-6、7-7和7-8是14.4V 电源状态。
但我们的客户希望在25V 电源下看到相同的特性图。
图7-6. Ω 与输出功率间的关系- 14.4V - 4 μ A
图7-7. Ω 与输出功率间的关系- 14.4V - 4 μ A (已放大)
图7-8. 功耗与 Ω 功率间的关系- 14.4V - 4 μ A
此致、
Mochizuki