This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:EMI 和效率

Guru**** 2482805 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1, TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1104812/tas6424e-q1-emi-and-effeciency

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424-Q1TAS6424E

您好!

我们的客户计划将 TAS6424E-Q1用于下一个项目。 以下是一些不在数据表中的问题。

1 EVM 上的 TAS6424-Q1和 TAS6424E-Q1的 EMI 水平有何差异?

#2 在 TAS6424E 数据表中、图7-6、7-7和7-8是14.4V 电源状态。

但我们的客户希望在25V 电源下看到相同的特性图。

             图7-6. Ω 与输出功率间的关系- 14.4V - 4 μ A

             图7-7. Ω 与输出功率间的关系- 14.4V - 4 μ A (已放大)

             图7-8. 功耗与 Ω 功率间的关系- 14.4V - 4 μ A

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫奇之山

    1. TAS6424E-Q1可将 EMI 降低14dB 至25dB。   
    2. 请求的数据不可用。

    此致、
    Gregg Scitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    我很高兴再次见到你。
    我们当地的 TI 销售团队参与了该 AA 项目。
    如果我们从客户那里获得进一步的反馈、我将再次在这里发帖。

    此致、
    Mochizuki