This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:TLV320ADC5140 CMRR 问题

Guru**** 2535770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140, TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1103855/tlv320adc5140-tlv320adc5140-cmrr-question

器件型号:TLV320ADC5140
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC6140

从 Tymphany EE 开始计算 I' m、并将 TLV320ADC5140 ADC 用于我们的放大器。

在这里、我有几个关于 CMRR 测试条件定义的问题、以及 它在不同输入电平和频率下的容差。

  1.  TLV320ADC5140 数据表仅说明了1KHz 时 CMRR 的典型值为60dB 、但没有提到最小值和最大值。  测试条件是否基于 DRE 功能禁用?
  2. 我们想知道 DRE 的频率、输入电平以及阈值和最大增益如何 影响 CMRR 结果?
  3.  ADC 中的 CMRR 工作原理是什么? 我们进行了测量、平衡输入正/负之间没有直流偏移)。它如何使 CMRR 松动、这是由 PGA 增益容差引起的?
  4. 我们发现  ,tlv320adc6140的噪声性能比 tlv320adc5140好3dB,但两种状态的 CMRR 在技术规格中都是相同的60dB 典型值。  我们还能期望 CMRR 得到改善吗? 价值更高还是差异更小?
  5. 启用 DRE 后、预计 CMRR 会降低多少? 在什么信号电平上?

下面是我们的调试:

  1. 我们需要 DRE 功能来改善噪声、我们当前的 DRE 设置为-24dB 阈值和20dB 最大增益。 基于 在 100mVpp 条件下测量1KHz CMRR 的设置、发现不同 CH 和不同芯片组之间的 CMRR 性能有很大的差异、从46dB 到77dB。 禁用 DRE 功能后 、小于之前的 CMRR 变化也可满足典型值60dB(检查5个样本)。
  2. 我们尝试将 DRE  阈值从-24dB 降低到-54dB、即使降低-66dB 也不会达到 CMRR。
  3. 我们尝试将 DRE 最大  值从20dB 降低到10dB、这会影响 CMRR、但使噪声变得更糟几乎是我们的要求的两倍。 然后尝试将 DRE 最大增益增加到14dB 以平衡 CMRR 和噪声、但无助于 CMRR。

谢谢、期待您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    测试条件可能没有 DRE。 但是、如果没有最大或最小记录、我们只能保证典型性能。 由于6140和5140具有相同的典型 CMRR,因此您不能期望得到改进。 它们在变化方面可能非常相似。

    我们不知道启用 DRE 后会出现什么 CMRR 降低、因为它未经过测试。 我的理解是,它们只是间接地相互关联。  

    CMRR 是为了抑制输入引脚上的共模噪声、即使没有直流偏移。

    我将与我们的设计团队联系、以了解 CMRR 和 DRE 之间的关系。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的回复。

      我希望 CMRR 和 DRE 之间有这种关系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    DRE 动态调节 PGA 增益以扩展动态范围。 这会导致差分增益发生变化、这可能会导致您测量的各种 CMRR 值。 因此、启用 DRE 的 CMRR 与规格没有太大的意义。 这就是未提及的原因。  

    这些都是我的怀疑、但不幸的是、我们没有这种测试数据。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    !、Δ  I 似乎在动态范围和 CMRR 之间存在折衷。 启用 DRE 可能会导致各种 CMRR 值、但会提高 动态范围。