This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M-Q1:PIN3无输出

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1109415/tas5760m-q1-no-output-of-pin3

器件型号:TAS5760M-Q1

您好 TI  

当客户使用 tas5760时、输入信号和电源自检没有问题、但没有输出信号。 AVDD 电压为12V。 客户有以下问题

1.SPK_SD (引脚\7)始终为高电平、这是否正常?

2.要使内部 DVDD LDO 输出电压、除了 AVDD 电压外、还需要拉高 SPK_SD、您是否仍然依赖任何其他信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    SPK_SD 保持高电平似乎正常。

    如果您的信号没有输出、您是否检查了/SPK_FAULT 引脚?

    它是否显示任何错误?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jesse

    只要 PVDD 上电的时间为12V、无论 SPK_关断拉高电平或拉低电平、无论 SPK_关断序列和 PvdD 如何、SPK_两个故障=0.5V~0.7V 都保持不变、既不是高电平也不是低电平。

    在为 PVDD 上电12伏后、SPK_故障电压将需要几秒钟时间缓慢上升至0.5V~0.7V、然后保持不变。

    请帮助了解原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个样本是一致的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jesse

      将3.3V 外部电源输入添加到 DVDD 后、问题似乎已经解决、但数据表中标有红线的句子意味着 DVDD 可以通过内部 LDO 供电。 这是手册中的错误还是理解含义时的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LDO 用于为需要低于 DVDD 电压的其他部分提供电压。

    DVDD 将为此 LDO 提供电压、而不使用 LDO 生成 DVDD。

    此外、我发现客户电路和我们推荐的原理图之间存在一些差异。

    如果仍有任何其他问题、他们也可以检查此差异。