This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:混合反馈 PWM 不按描述工作

Guru**** 2555770 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1102621/tas5828m-hybrid-feedback-pwm-not-working-as-described

器件型号:TAS5828M
主题中讨论的其他器件: LM3478

您好!

我 正在配置 TAS5828M、很难正确配置混合反馈 PWM 模式。 我已经在 PPC3中设置了 PBTL (Base/Pro 1.0 48K)模式的配置。 我启用了 Hybrid Pro 模块、并使用384kHz PWM 将其设置为最小5.5V 和最大20V 的电压、并在我的定制硬件中实现了工具中所述的电路。  我还启用了 PVDD/AGL/OTFB 块、并在高级 SRT 窗口中将 GPIO1设置为 H 类。

我看到 GPIO1引脚正在提供 PWM 信号、它能够通过滤波器和反馈网络连接对电源电压产生影响、 但信号不会在384kHz 时切换、并且在任何情况下都不会达到最大或最小电压。  

Base / Pro 1.0/48K 模式是否支持混合 PWM 反馈? 我是否错误配置了寄存器? 我遇到的问题是否是由于该器件的(我认为)预量产版本造成的? 我板上的放大器在顶部显示 PTAS5828M。  

我包括了展示放大器和升压设计的原理图摘录以及我配置的 PPC3文件、播放音乐时显示 TAS5828M 寄存器的 python 工具截屏以及一系列示波器跟踪。

IMAGE_1以黄色显示 SPK_L+信号(交流耦合)、以蓝色显示混合反馈 PWM 引脚(GPIO1)、以紫色显示播放音乐和高音量条件下的 PVDD。 IMAGE_2显示了放大后的相同波形、以查看 PWM 频率。 Image_3显示播放音乐的相同曲目(音量为0),而 Image_4显示音乐暂停时的相同曲目。

来自放大器的音频听起来不错、我唯一的问题/症状是混合 PWM 信号在电源中引起咔嗒声、这在低音量播放时尤其明显(但音乐暂停时消失)。

有什么想法我的应用程序出现了什么问题? 非常感谢您的帮助。

此致、

Craig Verrill

    e2e.ti.com/.../TAS5828M.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您想使用 具有混合 PWM 反馈的 Base / Pro 1.0/48K 模式?

    恐怕只有 Base-Pro 1.0/96K 混合模式支持混合 PWM 反馈。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我已为 Base/Pro Hybrid 1.0 96k 重新配置 PPC3文件、并启用 Hybrid-Pro 功能、并使用工具的 SRT 部分将其设置为 GPIO1。 我仍然听到来自升压功率级的咔嗒声、只有当 TAS5828M 的 GPIO1和升压反馈端子之间的连接断开时、才能消除这种咔嗒声、

    您知道我在这里做了什么错误、或者配置了什么错误吗? 看起来 PVDD 电源轨受混合反馈引脚的影响并沿适当的方向运行、但在启用混合 PWM 时、我无法消除升压转换器产生的嗡嗡声。

    第一个示波器迹线以黄色显示 SPK_L 信号、以蓝色显示混合 PWM 引脚、以紫色显示 PVDD、同时播放音乐。 第二条迹线显示了放大后的相同情况。 当音乐以0音量播放时,第三条轨迹显示相同的信号,最后一条轨迹显示在音乐暂停后。 我还在播放时显示了器件寄存器以及完整的 PPC3输出文件(无法上载原始的.pPC3文件、但必要时可以通过电子邮件发送)。

    谢谢、此致、

    Craig

    Loud Music

    Loud Music zoomed-ine2e.ti.com/.../hybrid_5F00_pwm_5F00_pbtl_5F00_full.h

    Quiet Music

    Paused Music

    Registers 1

    Registers 2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    让我澄清一些问题、以便更好地理解。

    您是说咔嗒声来自电源、而不是连接的扬声器?

    我绘制了一个有关您的系统的简单方框图、我的理解是否正确?

    如果降低输出功率级别、咔嗒声是否会变小或消失?

    如果我的理解不正确、您能给我画一个系统的简单块吗?

    您可以通过电子邮件向我发送 ppc3文件。如果您无法解决问题、我可以使用您对 EVM 板的配置来确认问题。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、  

    您的方框图显示了输入、放大器和扬声器之间的连接、正如我所看到的、但 GPIO1引脚转而连接到 PVDD 电源反馈网络。 咔嗒声来自为 PVDD 供电的升压转换器、即使系统未连接扬声器、甚至蓝牙音频源未连接到蓝牙音频信宿(图上的输入块)、也会出现。

    此致、

    Craig  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig

    我不确定您使用的是哪种 PVDD 电源设备。

    是否有任何电源设备说明、它是否提供了有关什么情况会产生咔嗒声的提示? 电流过大或负载过小?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我们使用7.2V 电池作为 LM3478的输入来驱动 PVDD 电源。 在初始问题上附加了一个 PDF 原理图、其中显示了我们的音频和功率级原理图。  

    我将音频放大器混合 PWM 信号与升压反馈分离、并独立检查升压和音频级。 我看到混合 PWM 信号如所述、升压转换器通常很安静、但偶尔会发出咔嗒声。 接下来、我查看了升压级上的补偿网络、发现它通常在 0.828V 时保持稳定和调节(混合 PWM 与 FB 断开仍然)、但偶尔会峰值高达1.4V、这与我听到的咔嗒声的计时正好吻合。

    基于这一观察结果、我很确定问题出在 LM3478的升压补偿网络中。 将混合 PWM 信号重新连接到 FB 网络后、我再次查看了补偿网络电压、并发现它已完全恢复、在大约0.8V 和1.4V 之间快速切换。

    在混合动力 PWM 功能发挥作用后、是否有任何有关选择补偿组件的特殊指导? 您能否与我一起仔细检查补偿、并帮助确定补偿是否应该起作用或是否停止?

    谢谢、此致、

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig

    您可以通过电子邮件向我提供电路原理图吗?

    我的电子邮件是 jesse-ji@ti.com

    myside 主要关注与放大器相关的问题、如果问题与如何使用 LM3478有关、我不确定是否需要转移到其他部门为您提供支持。

    如果可能、请让我确认电路原理图、包括电源和音频放大器部件。

    顺便说一下、为了确认、当发生咔嗒声时、音频放大器是否正常工作或不工作?μ A

    是否触发了任何错误?

    谢谢。

    Jesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    在这种情况下、电路的音频放大器部分正常工作。 请您继续、我将通过电子邮件向您发送原理图。

    谢谢、此致、

    Craig