尊敬的团队:
如果差分 输入信号为交流+直流、这意味着输入信号包含直流偏置电压。 我们能否移除 R1电阻器?

2.如果 差分 输入信号仅为交流信号、并且客户不添加 R1电阻器。 我们的器件能否正常输出?
谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
如果差分 输入信号为交流+直流、这意味着输入信号包含直流偏置电压。 我们能否移除 R1电阻器?

2.如果 差分 输入信号仅为交流信号、并且客户不添加 R1电阻器。 我们的器件能否正常输出?
谢谢、此致、
雪利
您好 Jeff、
非常感谢您的评论。我对以下情况表示关注:
信号直流偏置通常与 内部上拉直流偏置不同、如果保持内部电阻器、则不匹配、而信号直流偏置也存在
下图是 AP 分析 PCM6240 TDM、该器件仅使用信号直流偏置(无内部直流偏置)、直流偏置为3.3V、而不同输入为5.3vrms。 它工作正常 
3、如果差分输入只包含交流输入、我认为需要内部上拉电阻、但它应该将输入 P 和 N 拉至微偏置、因为应该安装 R1508、R1509以下、对吧?