This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:差分输入#39;s 直流偏置电压

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1112484/pcm6240-q1-differential-input-s-dc-bias-voltage

器件型号:PCM6240-Q1

尊敬的团队:

如果差分 输入信号为交流+直流、这意味着输入信号包含直流偏置电压。 我们能否移除 R1电阻器?

2.如果 差分 输入信号仅为交流信号、并且客户不添加 R1电阻器。 我们的器件能否正常输出?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    输入引脚具有自己的直流偏置、以便将信号置于 ADC 范围的中心。 无论输入信号是否具有直流电、我都不会移除该电阻器。 否则、可能会导致该电压浮动、并导致信号的下半个周期出现问题。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

       非常感谢您的评论。我对以下情况表示关注:

    信号直流偏置通常与 内部上拉直流偏置不同、如果保持内部电阻器、则不匹配、而信号直流偏置也存在
    下图是 AP 分析 PCM6240 TDM、该器件仅使用信号直流偏置(无内部直流偏置)、直流偏置为3.3V、而不同输入为5.3vrms。 它工作正常

    3、如果差分输入只包含交流输入、我认为需要内部上拉电阻、但它应该将输入 P 和 N 拉至微偏置、因为应该安装 R1508、R1509以下、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐雪瑞、您好!

    MICBIAS 引脚不用于线路输入或偏移任何直流偏置。 只需为麦克风提供电源。 这些输入引脚上已经有一个直流偏置、此偏置将根据输入信号上的直流电进行调整、以尝试将其保持在 ADC 范围的中间。 我假设 SPK+和 SPK-是线路输入吗? 它们不需要连接到 MICBIAS。 无需安装 R1508和 R1509。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

       感谢澄清、是的、SPK+和 SPK-是来自外部 ECU 的线路输出、这些 ECU 已经包含直流偏置、它们不是麦克风。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐雪瑞、您好!

    我需要自己纠正。 这些引脚确实需要根据8.3.3偏置到正确的共模(第38页)。 如果您的信号在输入端已经具有该电压、则不需要连接到 MICBIAS。 如果信号没有直流偏置(交流耦合)、则需要将其连接到 MICBIAS。

    对这一混乱表示歉意、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

        感谢添加注释。  R1508和 R1509仅在原理图中保留、用于没有直流偏置的交流耦合。