This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5719:TAS5719过流(OC)保护的原因是什么

Guru**** 2482145 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1119674/tas5719-what-are-the-causes-of-the-overcurrent-oc-protection-for-tas5719

器件型号:TAS5719

您好 TI,团队

  我们 使用 TAS5719来驱动2个扬声器(4 Ω 10W),当我们通过 IIS 总线向 TAS5719播放过充数字信号时、扬声器的增益仅为10dB、它将导致 具有电流限制的过流(OC)保护。

 TAS5719过流(OC)保护的原因是什么?? 寄存器配置?PCB 布局或其他原因?

 我期待您的帮助!

TAO

2022/7/20

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当流经负载的电流 超过过流阈值或输出 MOSFET 电桥时、将触发 OC 保护。

    我认为您可以测量输出引脚上的输出电流、以确认它是否超过 OCthres。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse,

      感谢您的回答。

      我们监视寄存器0x02 、发现位2为"1"、表示 过流、过热、过压或欠压错误

     但我们使用另一个 PCB 对此进行测试、它正常工作、区别在于普通板它具有2层 PCB、而错误板具有4层。

     那么、我们想知道过流的原因吗? 我希望您能提供一些解决此问题的建议。

     非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于发生了四种可能的错误、 您能否帮助确认以下几项以进行分析?

    1.发生错误时电压是否稳定?(用于判断过压或欠压)

    2.您能确定发生错误时芯片的热性能是否会变得非常高? (判断过热)

    3.如果您认为是由 OC 触发此问题,您是否确认了流经输出的输出电流? (判断是否发生 OC)

    "错误发生在4层 PCB 上、不发生在2层"此信息太少、无法分析根本原因、唯一可能的原因可能是热 差异导致了此问题。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

      请参阅我的回答:

      

    1.发生错误时电压是否稳定?(用于判断过压或欠压)

     rp:是,电压稳定,请参考下图:

    2.您能确定发生错误时芯片的热性能是否会变得非常高? (判断过热)

     RP:温度不是太高、当我们首次播放音频时、将会发生保护。

    3.如果您认为是由 OC 触发此问题,您是否确认了流经输出的输出电流? (判断是否发生 OC)

    RP: ,我们没有测量输出电流、我们没有专业设备、可能找不到过流、因此我们使用 专有方法 并推测它是过流。因此我们想知道过流的一些原因、我们需要一些参考。

    我们发现 TAS5719的根本原因是,请参考图片 belwo、是否有任何建议?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能给我提供您的原理图以供参考吗?

    此外、当 LC 滤波器的电感器差异较大时、也会发生这种情况、那么您能否向我提供客户使用的电感器的规格?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

      请参阅 sch 文件以供参考。

      我们使用 604010130贴片电感 SWPA6045S150M T C83374_15UH±20% 2.05A 68MΩ 6*6mm SMD 双头电感器、另请参阅规格。

     非常感谢。

    Sch 文件:

    /sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/6/TAS5719.pdf

    电感器规格:

    /sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/6/SWPA6045S150MT-C83374_5F00_15UH_B100_20_2500_2.05A68M_A9035F00_2021_2D00_09_2D00_16.pdf

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    恐怕电感器客户使用的额定热电流有点小。

    他们能否尝试一个 Isat 和 ITEMP 均高于2.4A 的电感器。

    我们 EVM 板使用的电感器如下所示。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

      我们已将电感器替换为3A 电流、但它未解决此问题。

     我们使用一种方法来测量扬声器的输出电流,我们在输出端添加了一个串联的小电阻器、然后测量两端的电压,电流为1.79A (0.448V/0.25Ohm)、最大电流为4.5A、请参阅下图:  在另一个5719中进行相同的测试、它正常工作、请对此进行评论、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的测量。

    需要确认的一点是、客户是否可以将 BST 电容更改为0.1uF 或更大?

    可能是由于 BST 电容器的电荷不足引起的。

    当发生静音时、您可能可以在 BST 电容器的两侧进行电压测量、以确认其电压是否低于5V。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

     感谢您的回答、

     我们已将电容器更换为0.1uf、但未解决此问题。

     我们已经测量了电压、您可以参考上面的图片、它们都是正常的。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这里的电压我是指 BST 电容处的电压、即 BST_X 和 OUT_X 之间的电压。不是电源。

    您能否确认0.1uF 和0.033uF、BST 电容器上的电压是否发生变化、如果没有变化、可能需要大得多的 BST 电容器。

    例如0.33uF 或0.47uF。

    请确认

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

      我们将尝试使用 Lager BST cap 并稍后向您介绍结果、谢谢。