您好 TI,团队
我们 使用 TAS5719来驱动2个扬声器(4 Ω 10W),当我们通过 IIS 总线向 TAS5719播放过充数字信号时、扬声器的增益仅为10dB、它将导致 具有电流限制的过流(OC)保护。
TAS5719过流(OC)保护的原因是什么?? 寄存器配置?PCB 布局或其他原因?
我期待您的帮助!
TAO
2022/7/20
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
张
由于发生了四种可能的错误、 您能否帮助确认以下几项以进行分析?
1.发生错误时电压是否稳定?(用于判断过压或欠压)
2.您能确定发生错误时芯片的热性能是否会变得非常高? (判断过热)
3.如果您认为是由 OC 触发此问题,您是否确认了流经输出的输出电流? (判断是否发生 OC)
"错误发生在4层 PCB 上、不发生在2层"此信息太少、无法分析根本原因、唯一可能的原因可能是热 差异导致了此问题。
谢谢。
Jesse
您好 Jesse、
请参阅我的回答:
1.发生错误时电压是否稳定?(用于判断过压或欠压)
rp:是,电压稳定,请参考下图:

2.您能确定发生错误时芯片的热性能是否会变得非常高? (判断过热)
RP:温度不是太高、当我们首次播放音频时、将会发生保护。
3.如果您认为是由 OC 触发此问题,您是否确认了流经输出的输出电流? (判断是否发生 OC)
RP: ,我们没有测量输出电流、我们没有专业设备、可能找不到过流、因此我们使用 专有方法 并推测它是过流。因此我们想知道过流的一些原因、我们需要一些参考。
我们发现 TAS5719的根本原因是,请参考图片 belwo、是否有任何建议?

谢谢。
您好 Jesse、
请参阅 sch 文件以供参考。
我们使用 604010130贴片电感 SWPA6045S150M T C83374_15UH±20% 2.05A 68MΩ 6*6mm SMD 双头电感器、另请参阅规格。
非常感谢。
Sch 文件:
/sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/6/TAS5719.pdf
电感器规格: