请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424E-Q1 大家好、音频团队、
由于我们的 SoC 音频接口受到限制、我们想尝试 TAS6424E-Q1是否可以支持 TDM2 (即 PCM 格式、我认为)。 我看到它位于寄存器0x03位2-0中、它描述了110:DSP 模式。 我认为这就是所谓的 PCM 格式、对吧? 根据 ADC3103中的说明、DSP 模式看起来像传统的 PCM 格式。
谢谢、
Nick。