This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424E-Q1能否支持 PCM 格式?

Guru**** 2482145 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1123305/tas6424e-q1-can-tas6424e-q1-support-pcm-format

器件型号:TAS6424E-Q1

大家好、音频团队、

由于我们的 SoC 音频接口受到限制、我们想尝试 TAS6424E-Q1是否可以支持 TDM2 (即 PCM 格式、我认为)。 我看到它位于寄存器0x03位2-0中、它描述了110:DSP 模式。 我认为这就是所谓的 PCM 格式、对吧? 根据 ADC3103中的说明、DSP 模式看起来像传统的 PCM 格式。

谢谢、

Nick。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

      我认为我们的器件可以支持该输入。 只需确保、您能否确认您的输入信号与下图类似? 您可以看到、音频信号使用 FSYNC 上升沿作为起始符号、对于每个 SCLK 位、将提供一个位 SDIN。 SDIN 将使用多达32位作为一个通道、总共支持8通道输入。